This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001开环测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800083/tlv9001-tlv9001-open-loop-measurement

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV9002

您好!

我的客户正在考虑使用他们的系统 TLV9001。

他们使用 Spice 模型(TLV9002.lib)仿真了 TLV9001开环测量。

但是、该结果与 TLV9001数据表中的图9 (开环增益和相位与频率间的关系)不同。

您能否与我们分享图9 (开环增益和相位与频率间的关系)的测量方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松冈新、您好

    TLV9001数据表中的图9没有像您通常预期的那样报告相移、而实际上是报告相位裕度-这通常更有用、只是将感测电压表旋转180度。 这有点令人困惑、但如这些文件中所示、很容易进行仿真-有很多方法可以实现这一点、 但是、我在这里展示的效果非常好-我最初使用这些奇数 LC 值来帮助处理某些模型中的数字抖动-如果您进入分析"选项"并更改为 Davis Klu 矩阵求解器并更改为梯形集成、 通常也会处理它。 总之、这种仿真非常符合图9。  

    e2e.ti.com/.../Figure-9-Aol-sim-test.docx

    e2e.ti.com/.../TLV9001-Aol-new-model-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松冈新、您好!

    Michael 提供了很好的建议。 如果您有其他问题、请告知我们。 我还建议您观看一些有关稳定性的 TI 高精度实验室视频、这些视频将帮助您了解如何在 SPICE 中仿真开环参数。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    谢谢、
    Paul