This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:IN+引脚上的负电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799056/tlv521-negative-voltage-on-in-pin

器件型号:TLV521

尊敬的先生。

现在、我的客户正在考虑将 TLV521应用于他们的系统。

该电路与数据表(使用单电源)上的图34类似。

它们涉及 IN+引脚上-0.3V 左右的负电压将被创建

传感器行为造成的。

-0.3V 是 TLV521的绝对最大额定值。 请提供您的建议。

我想知道、高于负电压会影响输出电压、例如

   输出反相?

2.我认为在 IN+和 IN-上放置串联电阻器是为了限制输入电流

   可能是解决方案之一、因为输入失调电流非常小、为50fA。

    您对此想法有何看法?

3.如果 您有更好的解决方案,请提供您的建议?

此致、

H. Sakai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H. Sakai、

    由于任一输入为负电压、即使是-1uA 的输入电流也足以使运算放大器不再跟随测试样本上的输入电压差。 该样本的输出确实会变为低电平、并且很可能但不确定所有器件都具有负输入电流的低输出。

    应向同相输入添加串联电阻、以将电流限制在1mA 以下、从而保护运算放大器。 如果输入为负并且所有样本都不变为低电平、则还应准备好在 V+上实现可能的输出。

    失调电压 Vos 在25°C 温度下高达3mV、输出端的误差可为101*+/-3mV =+/-303mV
    每当输出变为0V 时、可能会发生过载恢复过载延迟、请参阅数据表中的图27
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    关于前一个问题的第3个问题(更好的解决方案来保护负面影响

    输入电压)、请提供您的建议。  

    如何放置 Vf 小于0.3V 的肖特基二极管

    会有帮助吗?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    是的、将电压限制在300mV 以下的肖特基二极管很有用。