This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A-MIL:器件型号差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139A-MIL, LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798845/lm139a-mil-difference-of-part-numbers

器件型号:LM139A-MIL
主题中讨论的其他器件:LM139LM139AQML

您好!

我的客户要求提供以下信息:

LM139AJ、LM139AJ/PB 和 LM139AJB 之间有何区别?

2. 5962-8773901CA 是否是 LM139AJB 的 DSCC 图?

3、哪个器件型号进行了883筛选?

感谢你的帮助。

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、


    TI 在2011年收购 National 后、提供了其 LM139的原始版本以及 National Semiconductor 提供的 LM139版本。
     
    如 TI.com 上 LM139A-MIL 产品页面的 Order Now 选项卡所示、5962-8773901CA 与 LM139AJB 是同一器件。 SMD 中也显示了这种情况。 此器件来自 TI。 就这一部分而言,"B"表示它是军国主义的等级。  它将具有883mil 级筛查。
     
    LM139AJ 是 TI 版本器件的商业级。
     
    LM139AJ/PB 是美国国家半导体公司的 LM139商业版。 PB 表示铅涂层为 SnPb 焊锡浸。
     
    National 器件的 mil 级版本是 LM139AJ/883、位于 LM139AQML 产品页面中。  它还具有883筛查、但未在 SMD 上列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。