This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压高压摆率放大器示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, OPA828, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799801/high-voltage-high-slew-amplifier-example

主题中讨论的其他器件:THS3491OPA828THS3215

您好!

我正在寻找以下问题的解决方案。 我有一个 DAC 的输出、我需要将其升压至32伏。 DAC 的输出为0-2。 不过、传输中将会有调制信号。 因此、我需要高压摆率(最小300V/us)和高频率、最好在20MHz 左右。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    遗憾的是、我们没有一个器件能够满足您的所有要求。
    THS3491是一款近期发布的器件、可满足您的 GBW 和压摆率要求、但它还不符合您的高电压要求。
    有一个精密放大器 OPA828可为您提供高电压、但它不能满足您所需的压摆率要求。 我认为这里需要在高压或高压摆率之间进行折衷。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 DAC 是单端输出还是互补的、就像高速 DAC 一样?

    如果是互补型、请将 THS3215视为第一级差分至单级、然后您可以在此处将输出重新参考为单极性、例如从该级向外摆动0至10V、您需要大约3的增益、最高可达0至32V。 那么、对于非 RRO、也许可以采用-5V 至35V 电源解决方案吗?

    在整个行业范围内未找到任何达到摆幅范围和压摆率的东西。