This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:输入阻抗?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798283/lmp7721-input-impedance

器件型号:LMP7721

您好!

目前、我正在使用 LMP7721设计一个跨阻放大器、并查看该放大器的输入阻抗(欧姆和 FF)、但无法在数据表中找到这些值。

您是否可以提供这些值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etienne、

    LMP7721数据表的第18页提到了11pF 的输入电容。 输入电阻在 TOhm 范围内。 请参阅数据表的图1至5。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    LMP7721的原始模型似乎没有任何输入电容、2019年1月的模型更新似乎捕获了输入 C。随附的文件是为同相(仅 CCM)提取设置的新模型。 如 Kai 所述、它的输出电容为15pF、

    继续进行另一项 CCM+CDM 测试、显示为20pF、因此模型中的 CDM (未在数据表中单独指定)为5pF。 很难知道它们在哪里得到了该数字、但对于跨阻器、您应该使用20pF 数字。

    e2e.ti.com/.../V_2B00_-input-C-extract-for-LMP7721.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    感谢您的回答。 这对我的设计有很大帮助。

    此致。
    Etienne