This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:小信号响应接近最大频率

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799597/ina821-small-signal-response-close-to-maximum-frequency

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件: INA103

我计划使用增益为10且频率高达1MHz 的 INA821。

根据增益与频率间的关系图 [图21]、我会得到较小的阻尼、但不会更多。

另一方面、根据图40、输出几乎不存在1MHz 的大信号。

例如、100mV 信号将受到什么影响?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    图22中增益为10时的970kHz 带宽规格是小信号规格。 另一方面、图40中的大信号频率响应是一个大信号规格、其中 INA821的有限压摆率也起作用。

    请注意、仅因为 INA821在增益为10时具有970kHz 带宽、并不意味着它可以正确处理该频率范围内的信号。 首先、这仅对正弦波有效、但对任意形状的信号无效、其次、INA821在该频率下会产生大量失真。 这可以从数据表的图41中看出。

    允许仪表放大器具有系数10甚至更多的增益储备、以使其正常工作并保持低信号失真。 因此、如果您的信号带宽实际上为1MHz、并且您需要增益为10的放大器、那么您可能更好地寻找更快的插入式放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Phil、

    Kai 正确。

    我建议您在我们的 Spice 仿真器(TINA)中构建此原理图。 我们对这些条件建模、使您能够查看输入/增益的影响。

    请在此处下载仿真器: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    请在此处下载 INA821模型: http://www.ti.com/product/INA821/toolssoftware

    如果您有任何问题、请分享您的 TINA 电路、以便我们进行评估。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

     

    你实际上是对的、我发现了我犯的错误。 我有一个混合信号作为输入。 最陡的边缘在 Δt μ s 的700ns 下具有 ΔV μ V 的150mV 电压。 增益为 µs 时、这将 µs 略高于2、1V/μ s 的压摆率、而 INA821的最大值为2V/μ s。

    正如您所预测的、信号严重变形。 我 µs INA103是一个更好的选择(15V/μ s)、但信号仍然略微变形。 我知道 INA 系列不是用于真正的高速运算、但是否有一个带宽稍高的替代方案?

     

    此致

     

    Phil