This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:如何处理未使用通道的引脚

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799906/tlv1702-q1-how-to-handle-the-pins-of-unused-channel

器件型号:TLV1702-Q1

大家好、

当在2个通道中仅使用1个通道时、我应该如何处理未使用的1个通道引脚?

我们正在考虑将 IN+连接到 Vdd 以及将 IN-连接到 GND 的方法。 输出端子开路。

由于我们不想增加器件、因此我们将直接连接而不使用每个电阻器。

这种方法是否有任何问题?

如果有其他建议、请告诉我。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San

    您对未使用的比较器的建议非常好。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck-San:


    感谢你的答复。
    没有电阻的直接连接会怎么样?
    有问题吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    请注意、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输入直接连接到电源引脚、因此没有问题。
    卡盘