This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2128:关于输出电路连接

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2141, INA2128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799013/ina2128-regarding-output-circuit-connection

器件型号:INA2128
主题中讨论的其他器件:INA2141

您好!

我们以前使用 INA2141构建增益为100倍的系统。

由于这次我想使增益变量成为变量、因此我正在考虑使用 INA2128。

使用先前 INA2141的设计不清楚原因、

但它的配置如图所示。 可以猜测进行此配置的原因、

但是、如果您理解它、我想知道。  

VOUT 引脚    100Ω 寄存器---- 输出

                        |

感测引脚 ---

输出和感测输入通过一个100Ω Ω 电阻器从 Vout 端子连接。

此外、INA 2128是否需要相同的配置?

或者、是否最好具有如图所示的配置?

VOUT 引脚 --- +--- μ 100Ω 寄存器--- 输出

            |

感测引脚---

连接 Vout 端子、并通过100Ω Ω 电阻感测输入和输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不建议按照您描述的方式插入电阻器。 与容性负载结合使用时、相位裕度会受到侵蚀、从而降低稳定性。

    您能否显示此电路的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA2128UA.pdfThank以获取您的回复。

    附上我们的原理图。

    压力传感器输出通过 INA2128UA 放大约5dB、然后通过一根15米长的电缆连接到另一个放大器。

    由于传感器的响应时间大约为1ms、因此100KHz 的频带就足够了。

    通过在串联中插入100Ω Ω 电阻器、我们计划防止15m 电缆的容性负载产生振荡。

    是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3683.INA2128UA.pdfBecause查看附加文件的方式不好,请将其替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R1和 R2在这个地方看起来很好。

    嗯、但是如何将传感器连接到 INA2128的输入? 它是一个传感器还是两个传感器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当传感器根据压力输出直流值时、将两个传感器连接到 INA2128UA。

    此致、