This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1输入电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798935/ina214-q1-ina214-q1-input-resistance

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

我将 INA214用于某种程度上独特的 GO / NO GO 电流检测系统(本质上是一个电流比较器)、我需要知道 INA214的10K 欧姆输入电阻容差。
或者、我可以了解两个输入电阻之间的平衡程度。

我需要将大保护电阻与输入串联。  是的、我知道增益将受到很大的影响、但由于我确实只需要检测电流=是或否高于某个阈值、因此我知道只要我考虑到一些可变性、就可以将串联电阻器放置在那里。

数据表告诉我、实际上是什么是增益容差、但它只设置比率、而不是实际输入电阻。

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    我不会这么做。 INA214不被设计成与输入串联的大保护电阻。 请勿忽略数据表第7.4.1节中讨论的内部偏置网络。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    感谢您来到这个问题的论坛。

    绝对("字面量")电阻的变化为+/-30%。  正确的是、增益误差规格基本上由 RFB/RINT 之比决定。 因此、如果 RINT (INA214为10kOhm)关闭了-30%、则 RFB (1MOhm)也是如此。

    正如 Kai 提到的、您应该记住、INA21x 和大多数电流感应放大器在内部并不是完全不同的放大器。 尽管数据表中的许多原理图没有显示输入偏置网络、但电流感应放大器始终存在输入偏置级、如数据表的图24所示。

    该输入偏置级通常是电流感应放大器和差分放大器之间的关键区别、它允许电流传感器在远高于电源电压的输入电压下运行。 无论如何、输入偏置级实际上是一个介于 IN+和 IN-之间的2.5kOhm 电阻器、因此在输入引脚上添加10kOhm 不会像您预期的差分放大器那样将增益降低到1M/20k。 对于 INA214、当 Rs = 10kOhm 时、您可以根据数据表中的公式(1)和(2)计算出有效增益为10V/V。 您还可以对其进行理想仿真、以查看差异。

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。

    最棒的

    Peter