This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:A1/A0引脚能否将10k Ω 电阻连接到 GND?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799317/ina260-can-a1-a0-pin-connect-10k-ohm-to-gnd

器件型号:INA260

大家好、

在 INA260中、A1/A0引脚能否将10k Ω 电阻接地? 地址仍应显示为"1000000"(A1=GND/A1=GND)?

或者您建议将这些电阻器更改为0欧姆?

只需确保客户原理图上的所有内容都正常。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10千欧姆接地非常好。

    此致、Guang