This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:布局和原理图回顾

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798678/pga309-layout-and-schematics-review

器件型号:PGA309

e2e.ti.com/.../5140.pga.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sannath、

    -如果可能、在 Vin1 (引脚4)和 Vin2 (引脚5)差分输入路径上使用对称布局。  将引脚4和引脚5上的差分 C88电容器尽可能靠近器件引脚放置。  在正负差分路径上使用对称路径将有助于更好地匹配阻抗并提供更好的共模噪声抑制。

    -为了获得更好的结果、我们建议在 PGA309器件和所有敏感模拟器件下面使用一个专用的实心平面接地层;这将实现更低的噪声和更稳定的测量。

    建议在 REFIN/REFOUT 引脚附近添加一个100pF 旁路电容器。

    随附的是一个 pdf 文件、其中显示了您可能会认为有用的一般布局建议。

    谢谢、此致、

    Luis

    e2e.ti.com/.../analogue_5F00_Layout-_2D00_recommendations2.pdf