This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:请在数据表中帮助解释以下说明吗?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798715/ina220-could-you-please-help-explain-the-below-description-in-datasheet

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA219

大家好、

您能否在数据表中帮助解释以下描述? 总线电压是从这个引脚到接地的测量值。 我认为总线电压 应该从 VBUS 测量到 GND。 期待您的回复。

此致、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wilson、

    感谢您的观看。 你是对的。 对于 INA220、总线电压是从 VBUS 引脚到 GND 测量的。

    错误的措辞来自相似的 INA219数据表、其中在 IN-引脚上测量总线电压。

    我们将尽快纠正/删除数据表中的这些措辞。

    谢谢、
    Peter