This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304-SP:THS4304-SP 去耦和实现

Guru**** 2573355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798857/ths4304-sp-ths4304-sp-decoupling-and-implementation

器件型号:THS4304-SP

您好、团队与客户一起使用此设备。 有关器件实现的一些问题:

  1. 数据表第12页的"一般应用"下讨论了0.1uF 陶瓷电容器对于电源旁路至关重要。  如果需要多个文本、则文本意味着可能需要多个文本?
  2. 您是否建议在电源和+Vs 之间使用铁氧体磁珠?  如果是、有什么价值?
  3. 为什么下图中有电阻器“C5”?  这是电阻器还是电容器? 图44、在同相单电源运行部分下、第18页。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannan、

    您是否在下一页看到了数据表的图37和物料清单?

    C5参见图37。 图44表示应安装0r 电阻器、而不是图37中的 C5。 C7、C8和 C9也是如此。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。 我错过了打印输出中的 BOM 表!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。