This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4244:输出阻抗

Guru**** 2768955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798848/opa4244-output-impedance

器件型号:OPA4244

尊敬的所有人:  

我有兴趣了解 Paul 在以下主题  https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/786914中发布的图表的更多信息

我们是否可以考虑 Zo@DC 等于 Zo@10Hz (=727、7欧姆)?  

您能否确认数据与开环输出阻抗相关? 为了获得 OPA4244闭环阻抗、将 Zo (AOL)除以以下因子是否正确:AOL/ACL?  

例如:@10Hz,运算放大器 OPA4244 (AOL=106dB)配置为电压跟随器(ACL = 1),那么 Zo (cl)大约为727,7/199526/1=0,0037欧姆。  

谢谢、此致、  

Benoît μ A、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    是的、您答对了-闭环输出阻抗为 Zo/(1+AolBeta)。 本视频对此进行了详细讨论:
    training.ti.com/modern-op-amps-output-impedance

    让我更仔细地查看低频数据、然后返回到您关于估算直流 Zo 的问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    我更仔细地查看了数据和测试设置、低频下的滚降是由于我们的测试 PCB 设计、它是交流耦合的。 您会看到高通滚降、这会降低结果。

    对于直流 Zo 的估算、我只需取大约1400欧姆的波形图中给出的峰值。 该值对您的设计是否重要?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您在这方面的帮助。 我们希望使用该器件来驱动仪表放大器的基准引脚。 INA 数据表指出、为了获得最佳性能、建议将 REF 引脚的源阻抗保持在1 Ω 以下。

    基准引脚不打算定期更新、因此我有兴趣了解直流时的输出阻抗。 我认为你是对的、估计值应该足够了。 因此、如果1400欧姆可被视为最坏情况值、那么我们将低于 INA 数据表指定的1欧姆。

    我很想知道您的测试配置是什么。 您可以分享吗? 谢谢。

    Benoît μ A、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我们使用定制 PCB 来测量放大器的 AOL 和 Zout、然后根据这些结果计算 Zo。 我无法与您分享原理图、但网上有几个介绍测量运算放大器参数的好文档。 关键是使用假求和结和缓冲放大器来获得结果。

    www.eetimes.com/author.asp

    e2echina.ti.com/.../_5E00_Op_2D00_Amp-Test-2008_5F00_04_5F00_23_5F00_0900_5F00_3_5F00_DavidBaum.pdf

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接。
    此致、
    Benoît μ A、