This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:VCA824与 LMH6503

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, VCA824, VCA821, VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798441/vca824-vca824-vs-lmh6503

器件型号:VCA824
主题中讨论的其他器件:LMH6503VCA821VCA822VCA820

说 VCA824是 LMH6503 VGA 的直接替代器件(假设采用 SOIC 14封装)是否正确?  VAC824似乎只是一种改进的设计、但在带宽方面更优于 LMH6503。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在4部分 TI 系列中、有两种增益控制类型。 VCA821是一种快速 dB/V 类型控制、类似于 LMH6503、适用于伺服环路类型应用。 VCA824具有相似的速度、但通过 VG 控制实现线性增益控制

    然后、LMH6503区域具有 VCA820dB/V 类型和 VCA822线性控制的较慢版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将 LMH6530替换为线性/线性器件、因此 VCA824看起来仍然是最佳选择。   VCA822的带宽有限、只有150m。  我需要能够处理180MHz 的信号并具有 VGA 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 LMH6503 (而不是上面提到的 LMH6530)是 dB/V 调节器件-因此、如果您需要在速度更快的器件中重复该操作、则 VCA821就是其中之一-如果您需要切换到线性控制、则 VCA824就是其中之一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我放入了错误的器件。 我的意思是 LMH6503、而不是 LMH6530。 很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMH6503是线性 V/V 这也是 VCA824的样子。 我想比较类似的器件、对 dB/V 器件不感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、它在增益控制方面是线性的-因此 VCA824是升级版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我很确定 VCA824是正确的部件。