This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Windows E3

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797968/windows-e3

主题中讨论的其他器件:INA233

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否有 电流监控器可支持 Windows E3 (能量估算引擎)

如 PAC1932?

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PAC1932-Data-Sheet-DS20005850C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    不用麻烦了! 我们很高兴讨论这个问题。 我知道 Windows E3支持是我们的产品定义者所关注的。 我已联系其中一位、了解更多详细信息、并将在接下来的几天内为您提供最新信息。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    我们没有像 PAC1932这样的多通道器件。

    我们确实有一个单通道器件(INA233) 、支持功耗累加以监控 PAC1932等能量。  由于它是单通道解决方案、因此每个器件只监控单个电源轨。  如果您只需要监控几个电源轨、单通道解决方案是理想之选、因为 PCB 布局要简单得多。  

    INA233符合 E3的硬件需求、但我们目前没有适用于此器件的 E3驱动程序。  如果您为 E3编写自己的软件、INA233可能是理想的解决方案。 该器件的低偏移使您能够更准确地监控笔记本电脑中的低功耗状态。  改进的增益误差使您能够在电流较高时精确测量功耗/能耗。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请忽略 PAC 数据表中的声明、即它不需要输入滤波器。

    由于分流电感和后续混叠、因此需要进行长期数据收集

    所有数字或零漂移电流感应都需要输入滤波器。 为有的人提供

    从未发现过这种情况、可能需要一年左右的数据收集才能发现这种情况。