This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321-Q1:TS321过冲和不稳定输出

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321, TS321-Q1, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797977/ts321-q1-ts321-overshoot-and-unstable-output

器件型号:TS321-Q1
主题中讨论的其他器件:TS321OPA192

大家好、

我的客户在缓冲电路中使用 TS321-Q1进行直流输入电压感应。 但是、在主直流/直流转换器的每个开关上升沿和下降沿期间、TS321输出将会产生干扰和过冲。 请参阅下面的波形和原理图:

CH1 TS321 VCC (引脚5)

通道2缓冲器输出(引脚1)  

CH3缓冲器_IN (引脚3)

CH4主 DC/DC 转换器开关节点

我们将运算放大器从 TS321更改为 OPA192 (使所有周围组件保持不变)、这个问题就解决了。 您能不能建议运算放大器规格差异会导致这种改进?

OPA192:

CH1 TS321 VCC (引脚5)

通道2缓冲器输出(引脚1)  

CH3缓冲器_IN (引脚3)

CH4主 DC/DC 转换器开关节点

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我认为这与 OPA192更好的 PSRR (电源抑制比)有关。

    请注意、不要将这些大噪声尖峰叠加到运算放大器的电源电压上! OPAMP 的电源电压必须干净、稳定且具有噪声。 我会尝试对 TS321的电源电压进行低通滤波。 在电源线中插入铁氧体磁珠、以便形成低通滤波器。 为了避免谐振、您可能需要在铁氧体磁珠上串联一个几欧姆的小电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-hao、

    Kai 的回答正确。 尤其是对于高频、运算放大器的 PSRR 可能较差。 TS321尤其没有很好的 PSRR、因此切换到 OPA192并获得更好的结果是合理的。

    请务必将去耦电容器靠近运算放大器引脚放置、并使用良好的 PCB 布局来帮助减轻这种影响。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-hao、

    我有不同的看法;我认为 Vbuck_diag 上的输出电流会发生变化、导致主 B 类内部驱动器的输出电流从拉电流(NPN 达林顿)切换到灌电流(PNP 发射极跟随器)[请参阅数据表中的器件原理图]。 尝试在引脚1和接地之间连接一个1k 负载电阻器、作为测试、以查看我是否正确。

    本节的签出应用手册:4.3输出交叉延时时间