This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4322-Q1:关断条件下的运算放大器行为

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2348-Q1, OPA4322-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797862/opa4322-q1-op-amp-behavior-under-off-condition

器件型号:OPA4322-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2348-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在使用上述两种运算放大器(OPA4322-Q1和 OPA2348-Q1)。 当这些运算放大器关闭时(有可能(+)输入电压通过49.9K 电阻上升至16V。

这会导致以下问题:

1.我想在运算放大器关闭时防止反馈、并降低总体静态电流。 请注意、分压器电路始终处于热状态。 因此、我使用 MOSFET 和二极管在运算放大器关闭时切断电流。 (+)输入电压将上升至16V、但我认为这不会损坏器件、因为我具有较大的输入阻抗(49.9K)以降低运算放大器的输入电流。 请确认。

2.当运算放大器关闭(V+和 V-断开连接)时、输出电压是否会上升到 VBATT 电平? 还是保持0V?

Robert Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    要回答您的问题:

    µA、16V 至49.9K 应该可以、因为这大约是300 μ A 的输入电流。 数据表规定输入电流必须小于10mA。 对于输入电流可能会流动的重复事件、我们建议将其限制在1mA 以下、您正在这样做。

    2、即使在 V+和 V-断开连接的情况下、也有可能得到输出电压、这是由于通过内部器件结构传导所致。 很难准确预测输出电压是多少。 下面是一个讨论此主题的博客: e2e.ti.com/.../the-self-powering-device

    谢谢、
    Paul