请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC7101 主题中讨论的其他器件:TLV8541、 TLV2401、 TLV2241、 TLV2381
您好!
我正在寻找采用 SOT-23或 SSOP 封装的低成本 RRIO 放大器。 下面是我要关注的一些关键问题。 谢谢。
-充当电流感应、以感应电流方向、因此最好采用双向电流感应
单通道
IQ 低于50uA
能够使用0.01Ohm 分流电阻器运行
-1.2mV 电压电平感测
此致、
Leo