This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:使用单路与双路运算放大器。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798024/opa2189-single-vs-dual-op-amp-usage

器件型号:OPA2189
主题中讨论的其他器件:OPA189

我需要在新设计中使用2个运算放大器。  

我注意到 OPA189/2189是全新的、推荐用于新设计。

为了节省空间、我更愿意使用 OPA2189、但 OPA189和 OPA2189之间的性能是否有任何差异?

使用一个 OPA2189而不是两个 OPA189运算放大器是否有任何缺点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ylber、

    当您仔细阅读数据表第8页的表格时、您会注意到 OPA189的一些最大规格比 OPA2189的一些规格要好一些。 另请参见数据表的图39、其中显示了 OPA2189的通道分离。

    如果您对此不感兴趣、您可以使用 OPA2189。

    我非常喜欢使用双路运算放大器、因为与使用单路运算放大器相比、双路运算放大器具有成本效益、并且总共需要的电源去耦电容器更少。 与四路运算放大器相比、它们的布局布线更简单。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回复。
    我同意,与节省空间和节省成本相比,两者之间的差异是可以忽略不计的。
    我将继续使用 OPA2189。

    YLber