This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:转换率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2837, LMH6643, OPA2890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797942/lmh6643-slew-rate

器件型号:LMH6643
主题中讨论的其他器件:OPA2837OPA2890

您好;

我尝试选择一个运算放大器、其输入10MHz 为0-2伏正弦信号。

FPBW = SR/(2*PI*V)
因此、必须选择压摆率为125V/us 的运算放大器。

我是对的吗?

您能解释一下-3dB 带宽、全功率带宽、压摆率以及它们之间的关系。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、

    首先、-3dB BW 通常被视为二阶响应形状之后的小信号效应。 首先是增益带宽积理念、其中-3dB 是通过将噪声增益除以增益带宽积来确定的、该增益带宽积仅适用于单极环路增益、而在较高速器件中始终存在大量-3dB BW 扩展、如所示 相位裕度会减小、直到在相位裕度小于65deg 的穿越频率上达到1.6倍乘器。

    这实际上是我在本文中更详细地描述此分析的一种新结果、这里的曲线都将环路增益相位裕度与闭环小信号形状相关联、

    www.planetanalogue.com/author.asp

    然后、将其绑定到大信号是另一个重大步骤。 对于具有理想输入阶跃的阶跃响应、输出会尝试跟随具有基于 Fo 和 Q 的峰值 dV/dT 的二阶形状的输入。您可以解决所有这些问题、并估计一个阶跃上的峰值压摆率约为2.85*Vstep*F-3dB (对于0.7<=Q<=1.5)、如果数字不超过可用的压摆率、则不会有压摆限制。 然后尝试将其连接到 LSBW、这始终是一个近似值。 您展示的公式有点经典、但对于压摆增强型器件而言并不精确。 此外、您还需要在正弦波形上使用 Vpeak、而不是 Vpp。 但是、在任何情况下、都对该公式进行了各种调整。 我尝试在这里的两篇文章中详细介绍所有这些问题-在第二部分中、我实际上决定、如果 I RMS 是具有压摆率受限 LSBW 的线性 SSBW、我可以更好地匹配压摆率和 FPBW -比您可能想要的更好、 但是、如果您有确切的要求-我很容易就能找到合适的(但性能不会太高)选择。 您上面显示的输入是10MHz、0 -2V、输出是什么? 增益、这是一个步长还是正弦波形? 您提到的 LMH6643是一款具有极高噪声的旧双路 RRO VFA -如果5V 总电源正常、请查看 OPA2837。 如果您需要+/-5V、请查看 OPA2890。

    www.edn.com/.../What-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world--Part-1

    www.edn.com/.../What-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world--Part-2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好;

    是正弦信号。
    增益为1。(单位增益)。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您要使用缓冲器吗?

    10MHz 2Vpp 正弦波需要62.8V/usec 的峰值 dV/dT。

    如果您可以使用5V 器件、请使用 OPA2837 -如果您需要10V 总电源、请使用 OPA2890
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好;

    首先、感谢您的回复。

    是的、我正在使用缓冲器。


    此致。