This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:请为 BT/USB/模拟混频器输入源推荐多路复用器友好型 OPA

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TMUX1204, MUX36D08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833188/opa192-please-suggest-the-mux-friendly-opa-for-bt-usb-analog-mixer-input-source

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: TMUX1204MUX36D08

你(们)好,先生。

客户担心编解码器价格。

 您是否建议用于 BT/USB/模拟混频器多输入源的多路复用友好型运算放大器、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    OPA192 是多路复用器应用的理想选择。 它的设计克服了未针对多路复用器应用进行优化的运算放大器的问题。 OPA192数据表的第一页显示了高电压多路复用数据采集系统应用中的 OPA192。 此外、 请参阅 TI 技术手册、其中更 详细地讨论了支持多路复用器的架构及其在多路复用器应用中提供的性能优势:

    http://www.ti.com/lit/an/sbot040a/sbot040a.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Thomas、。

    是否有适用于应用的典型或参考原理图? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我在 PG 上提到过多路复用器示例。 OPA192数据表的第一部分。 此外、您可能还想查看 实际 多路复用器的数据表以了解相关想法。 如需一些示例 、请参阅 TMUX1204或 MUX36D08数据表。 它们 展示了一些 典型的多路复用器应用。 MUX36D08显示了应用中的 OPA192。

    如果您需要 了解有关多路复用器的一些基本信息 、请参阅 TI 应用报告《在成本优化型设计中将运算放大器用作多路复用器》。 报告的第一部分讨论多路复用器的基本原理。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa311a/sboa311a.pdf

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara