https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831253/opa857-opa857
器件型号:OPA857主题中讨论的其他器件: OPA837、 OPA846、 OPA2837
您好 TI
我计划在宽输入范围应用中使用 OPA857、并且打算实时控制增益。
将 Tz 从20k 切换到5k 时、输出端的响应时间是多少?
是否有任何其他参数可能会受到此影响?
2.带宽也必须限制在80MHz 最大值 降低 BW 的最佳方式是什么? 输出端或 OUT 至 IN 引脚之间反馈中的电容器? 频率响应是如何的、平坦的还是有一些峰值的?
我们能否在单端应用中仅使用 OUT 引脚并使用 OUT 引脚和 GND 之间的输出信号? 然后、有效 Tz 将被计算为 Zlod 和内部25欧姆之间的分频器?
谢谢、
Marcela Faina
SR Electronics 工程师