This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:OPA320 -> OPAMP 选择用于与 SBAA242A 相当的用例?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TINA-TI, OPA320, LMP2234, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830634/lmp7721-opa320---opamp-selection-for-use-case-comparable-to-sbaa242a

器件型号:LMP7721OPA320
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA320LMP2234ADS1248

团队、

您能否帮助为以下用例(目前仅为 OPAMP 部分)选择合适的 OPAMP。

目标是能够在整个范围内测量接近2mV 的+/-10V VDC 电源上的精度(请参阅 SBAA242A -请参阅数据转换器指导手册第71页)、但也必须具有高输入阻抗(>=10MOhms)。 在 SBAA266A -请参阅数据转换器指导手册第131页中、有人提到低偏置电流 OPAMP 应用于具有高输入阻抗的系统。
请注意、两个 GND (+/-10VDC 和测量侧)未连接在一起。

LMP7721 (如 SBAA266A 所示)是否也适用于具有高输入阻抗的 SBAA242A (例如使用 Mohms 电阻器而不是100k Ω)?

-早期测试显示、当输入处于同一电势(即0V 差分)时、为2mV 至3mV。
当输入处于相同的电压电平时、如果提供该结果的主要影响/因素会怎样?
是否有办法对此进行补偿?

-当输入为2V 时、测量误差会变为6至7mV。

更一般地说:
对于此用例、您建议将什么用作 OPAMP?
对于对误差影响最大的选择、需要考虑哪些主要因素?
是否可以为此用例共享 TINA-TI 模型(如果模型可用于您建议使用的运算放大器)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、

    OPA320针对驱动 ADC 转换器进行了优化、而 LMP7721 IB 用于 pH 探针等高输出阻抗传感器、以便最大限度地减小由于输入偏置电流而导致的误差。  OPA320在25°C 时的典型 IB 为0.2pA、在85°C 时的最大 Ib 为50pA、因此1Mohm 电阻器引起的最大输入参考误差分别为0.2uV 或50uV。  话虽如此、在下面显示的配置中、IB 相关输入电压误差是输入和反馈电阻器 Vos (IB)= IB*(Rin||RF)的相对阻值组合的函数、  因此、出于所有实际目的、使用100k 或1Mohm 时输入误差是相同的、因为12k Ω 会主导输入误差。

    总之、我建议您在系统中使用 OPA320。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您提供这些信息,但您能否向我解释为什么 OPA320比 LMP7721更适合驱动 ADC 转换器?

    另一方面、我的系统需要具有超过10Mohm 的内部输入。 我认为我只有两种方法可以做到这一点:

    • 使用电桥分压器将输入阻抗设置在10M Ω 左右、并将 Rg||RF 比更改为增益关闭100。 RG||射频阻抗为100k Ω
    • 将 Rg||RF 更改为具有10M Ω 和0.2增益的输入阻抗。

    我认为第一个解决方案更好,你怎么看?

    可以用 LMP2234替代 OPA320? 我需要具有低功耗。

    感谢你的帮助

    今天下午,我尝试了上述模式。 使用 OPA320时、Rg = 2Mohm、Rf = 1Mohm、ADC = ADS1248。
    电桥分压器上测量的电压;Rbot = 2Mohm、Rtop = 10Mohm。
    输入线连接在一起、但 Rbot 上的压降= 1mV、ADC 的输入为10mV。
    您是否知道我为什么测量十倍的定理值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了驱动 ADC、运算放大器的稳定时间至关重要、因为它必须能够处理来自 ADC 采样保持开关关闭/打开的快速电流电荷注入。  OPA320稳定时间为0.5us 至0.0015%(16位分辨率)、而 LMP7721的稳定时间更短(未指定)。  稳定时间是运算放大器带宽和压摆率的直接函数、它们与静态电流 Iq 成正比。  因此、除非您使用8位转换器、否则无法将20MHz OPA320替换为130kHz LMP2234。 但是、由于您尝试在10V 范围内获得2mV 的精度、这需要至少16位转换器–因此、根据采样频率、您可能能够在应用中使用 LMP7721而不是 OPA320、而不是 LMP2234。  

    您可以使用的输入电阻器由与 IB 相关的所需增益和直流误差驱动;因此、首先您需要完全了解应用、以便确定您需要的是增益为100还是衰减为1/5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何实现稳定时间与 ADC 位分辨率之间的关系的?
    在我的应用中、我需要以5SPS 的速率进行采集。 LMP2234压摆率= 48V/ms、因此为了实现0V-2V、我需要41µs μ s。 采集时间为200ms 时、我认为可以使用该 AOP。 或者我忘记了什么?


    我需要在1mV (不是2mV)时以精度测量10V、因此放大器误差必须低于100µV μ V
    如果我使用 IB = 0.2pA 的 OPA320、Rg||RF 必须低于(100µV Ω/5)/0.2pA = 100MOhm。 但是、当我使用 rg||RF = 2Mohm|1MOhm 进行测试时、输出电压= 10mV、但输入= 0V。

    选择增益电阻器时还需要考虑其他参数吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据稳定时间的误差范围而不是稳定时间本身来计算 ADC 分辨率。 0.0015%的精度表示1/0.000015=66,666个位数、这意味着满量程的0.0015%与16位转换器的~1 LSB 相关(2^16=65,536)。

    在速度方面、使用 LMP2234进行5sps (几乎是直流)的采集时不会出现问题、但所需的精度可能是一项挑战。 仅 LMP2234的最大 Vos 为+/-150uV (在整个温度范围内为+/-230uV)、您还必须包括集成的60nV/rt-Hz 宽带噪声(~27uVrms)和高达206uVrms 的100Mohm 电阻器热噪声(对于1M||2M 电阻器为46uVrms)、 我认为即使您使用了大量滤波、您也不会在100uV 以下获得总误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 ADC 的信息

    您为什么要考虑输入电压噪声密度,以及如何找到27µVrms μ V?
    对于输入直流电压、我只保持噪声电压? 对于 LMP2234为2.4µVpp μ A。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不正确的。 2.4uVpp 输入噪声仅涵盖0.1至10Hz 低频噪声、但您的带宽远高于10Hz -请参阅下面的内容。

    因此、您还必须考虑所用电阻器的热噪声、Vnr=(4*K*T*R*BWN)^0.5以及高频(宽带)噪声(这是电路配置的函数)-换句话说、您必须在噪声带宽上集成宽带(60nV/rt-Hz)频谱密度噪声、BWN: VN_broadband = VN_dens*(BWN)^0.5 = 60nV*(130,000*1.57)^.5 = 27uVrms。  请查看 TI 高精度实验室培训课程、在以下链接中讨论不同类型噪声的主题:  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这些解释、它对我定义 AOP 误差大有帮助。

    我已经更改了我的电路、现在我使用 LMP2234获得了更好的结果。 300µV 良好的滤波器噪声限制为+/-k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、

    我们一段时间没有收到您的反馈、我们希望我们能够解决您的问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您对此设计有任何疑问、请随时答复。

    Tamara