This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA133:INA133UA & Amp 与 INA133U 之间的主要技术/规格差异

Guru**** 2523490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833949/ina133-major-technical-specs-differences-between-ina133ua-ina133u

器件型号:INA133

尊敬的团队:

我们在 其中一个主要项目中使用 INA133U、我们可以在其中使用 INA133UA、而无需任何更改。 如果我们使用 INA133UA 而不是 INA133U、将在技术上影响我的电路。 如果是、请告知主要差异。

谢谢,

Hemantha Kumara NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha

    主要差异是最大偏移。 UA 版本的最大偏移是 U 版本规格的两倍。

    请参阅数据表第2页和第3页上的规格表。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis 先生

    同意您的观点、请告知我们是否可以使用 INA133UA 代替 INA133U/2K5。

    如果是/否、主要影响输出。

    在此处寻求您的帮助。

    谢谢<

    Hemantha Kumara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis 先生

    同意您的观点、请告知我们是否可以使用 INA133UA 代替 INA133U/2K5。

    如果是/否、主要影响输出。

    在此处寻求您的帮助。

    谢谢<

    Hemantha Kumara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha、您好!

    INA133UA 的最大输入失调电压误差为1000µV μ V、INA133U 的最大输入失调电压误差为500µV μ V。 如您所知、失调电压是必须施加的差分输入电压、以强制放大器的输出为0V。 它可以建模为连接到放大器输入端的内部直流源。 理想情况下、您需要0V 的输入失调电压。

    要了解有关输入失调电压及其对电路的影响的更多信息、请观看此技术培训视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-vos-and-ib?cu=14685

    前3分钟应介绍您对该问题的需求。

    Tamara