This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:在 slau508中替换 OPA2365

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2301, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831629/opa2365-opa2365-to-be-replaced-in-slau508

器件型号:OPA2365
主题中讨论的其他器件:OPA2301

你(们)好

 我正在尝试构建一个分立式模拟至 PWM 发生器、如 SLAU508中所示

我的第一个问题是,在三角发生器中,我想用具有更好带宽、压摆率和 INut 偏置电流的 OPA2301来替代 OPA2365。 您能看到任何问题吗?

 其次是误差放大器,我想用 OPA 1612替换 OPA2365 (数字要好得多)。 请确认

感谢您的时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    与 OPA2365的初始设计相比、您的目标是什么? 您是否希望实现更高的带宽? 这取决于您的电路目标、但您可能需要重新设计一些电路、因为 OPA2301与 OPA2365不同、不像轨到轨、因此无法在初始设计中实现最大摆幅。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将频率增加到1或1.5Mhz、并确保三角波具有非常低的失真

    此设计的目标是实现0.0005 THD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否尝试在高达1.5MHz 的所有频率下实现0.0005%的 THD? 如果是这种情况、您可能需要一个性能更高的放大器来达到这些频率。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,只有0-20Khz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这种情况下、OPA2301应该适用于该设计。 只需确保根据输出摆幅限制调整增益。  

    此致、