This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:设计检查

Guru**** 2601455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TLV1701, TLV1702, TLV7041, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831200/lm2903-design-check

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: TLV1701TLV1702TLV7041TLV7031

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。
我们测量 R0507的阻抗为9.137K 欧姆。

我们认为这是因为它与 OPA 是并行的
OPA 输出是理想的电压 VCC。

因此、R0507阻抗的直接测量将是10千欧并联的(5.9千欧和100千欧)。要计算出9.137千欧的阻抗? 我弄错了吗?


我们还想知道我们还有其他更好的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    在回答"连接到 R0507的器件是什么"和"3.3V 上拉电阻器"之前、我想更清楚地了解您的电路?

    R0507是否为热敏电阻?

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    R0507是一种通用电阻、J0504从外部连接到10K 欧姆的 NTC 热敏电阻。


    架构如下:
    由于 OPA 的特性、我们推测输出是否为理想电压 VCC。
    因此、ADC_PSU_TEMP 与 DK_3V3的等效阻抗为 R0507//(R0512+R0513)、因此它是9.137K Ω?
    但是、这将导致 MCU 读取电压偏置、从而导致温度不准确。

    例如:
    正常温度25度、R0507=10K 欧姆、NTC 热敏电阻=10K 欧姆、MCU ADC 读取电压值为1.65V
    但是、由于 ADC_PSU_TEMP 与 DK_3V3的等效阻抗为9.137k Ω、并且 NTC 热敏电阻的分压= 10k Ω、因此 MCU ADC 读取的电压值为1.72V。
    这将导致部分压力值<->温度映射不准确

    那么、我们的设计是否还有其他更好的建议呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    感谢您的描述、这有助于为我清除问题。 您可以使用第二个通道并将其设置为窗口比较器、而不是仅使用 LM2903的一个通道。

    请查看有关窗口比较器 的本应用指南:http://www.ti.com/lit/ug/tidub01/tidub01.pdf

    同时、我在 TINA 中设计了一个电路来尝试满足您的 VTL/VTH 阈值。 遗憾的是、我们没有适合 LM2903的 TINA 模型、但我使用了 TLV1702 (将两个 TLV1701连接在一起)、这是一个高电压开漏器件。 此器件中的输入为轨到轨输入、但此设计不会违反 LM2903共模。 请告诉我您对该建议的看法。  我使用的电阻器不是标准值、因此您必须根据需要调整这些值。

    在此设计中、当电压介于0.665V 和0.861V 之间时、比较器的输出将上拉至3.3V。 在该窗口之外、输出将接地。

    此致、

    Jonny

    e2e.ti.com/.../LM2903_5F00_Thermistor_5F00_WindowApplication.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、

    您可以在反相配置中设置器件。 这样、迟滞网络不会偏置输入信号上出现的任何阻抗。 我使用 TLV7041进行了仿真电路。 您仍然可以在此处使用 LM2903、但 TLV7041是我们的低电压、微功耗、轨到轨产品部件:e2e.ti.com/.../TLV_5F00_7041_5F00_Inverting_5F00_ThermistorApp-_2D00_-autosave-19_2D00_08_2D00_20-13_5F00_20.TSC

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢你的帮助。

    您能帮助我们在下面再次检查一下吗?

    如何将 R0513更改为1M 欧姆、将 R0512更改为59K 欧姆?

    R0507//(R0512+R0513)=9.9K

    环境温度:25度、NTC 热敏电阻为10K 欧姆。

    3.3V*9.9K/(10K+9.9K)=1.64V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    只要您对9.9k 等效引起的轻微不准确性满意、  

    实际上、我建议将 R0512更改为60.4k Ω、而不是59k Ω。 使用该值、我会获得稍微更准确的结果。

    此外,我建议将电阻分压器 R0511和 R0514更改为100k Ω 或 Mohm 范围内的值(R0511为3.09Mohm,R0514为1M)。 您将使用电流值通过电阻分压器消耗大量电流。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们仍然有问题窗口比较器。

    我们想要低于行为标准。

     

    当 Vin 为≦VL 时、Vo=L

    当 Vin 增加≧VH 时、Vo=H

    窗口比较器的行为为:

    Vo =高电平、如果 VL≦VIN≦VH

    Vo=L (如果不是)。

    我认为行为是不同的。

    您是否有任何其他设计建议、而不是同相比较器电路?

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    感谢您分享您希望在应用中实现的目标。  

    我们可以实现上面第一个图像中描述的输出-但是输出将如中所示反转:

    • 当 Vin 为≦VL 时、Vo=H
    • 当 Vin 增加≧VH 时、Vo=L

    通过将比较器设置为反相配置、迟滞网络不会改变偏置电阻器到热敏电阻的阻抗、您将获得更准确的结果(如果您对此类实现方式满意)。

    否则、我认为最好的选择是将偏置电阻器的值更改为3.3V 电源、使其达到 Mohm 阻抗-缺点是精度不够精确。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

     

    下面的建议设计是如何实现的? 使用具有迟滞功能的反相比较器?

    我想我们可以使用 MOSFET 将其反向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 MOSFET 对比较器的输出进行反相是一个巧妙的技巧。

    您为什么要使用 LM2903? 您是否愿意选择其他选项?

    您似乎没有使用设备上的第二个通道。 此外、我注意到原理图中的所有电源轨都是相同的、因此推挽器件能够实现相同的结果。 您可以改用该上拉电阻作为逆变器的漏极负载:)  

    我建议查看 TLV7031、这是我们的低电压纳瓦级功率推挽比较器。 它提供引线式或节省空间的无引线选项、与 LM2903相比、可以节省更多功耗。 如果您想坚持使用漏极开路 part.e2e.ti.com/.../TLV7031_5F00_ThermistorApp_5F00_Inverter.TSC、还可以选择开漏选项(TLV7041)

    我随附了使用 TLV7031的原理图、以满足您的 VTLT/Vth 规格。 请告诉我您对这种可能解决方案的看法。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    请将我们的答复改为红色文字。

    那么、您对我们有更多的建议吗?

    您为什么要使用 LM2903?

    实际上,我们没有使用 LM2903的特殊原因。

    我们仅考虑以下内容:

    (1) LM2903采用了 reV_1.0设计、我们可以在下一阶段之前对其进行返工以进行验证。

    (2)材料准备。

    (3)它是否已存在 Pegatron 器件型号?

    (4)我们必须向客户解释为什么将 LM2903更改为 TLV7031

     

    您似乎没有使用设备上的第二个通道。

    是的。

     

    顺便说一下、  

    您是否建议我们使用 TLV7031进行更改、原因如下?

    (1)低电压毫微功耗推挽比较器

    (2)我们仅使用1个通道。 以节省间距和成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我认为您的设计建议应该适用于该应用。

    我们创建本文档是为了帮助设计反相迟滞: e2e.ti.com/.../SNOA997_5F00_TLV7031.pdf

    您可以随时使用它来帮助您进行设计。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    很抱歉再次打扰你。

    我们使用了 LM2903DGKR 并将其返工为具有滞后的反相比较器。 请参阅下面的 sch。

    我们对其进行了测试并获得了以下结果。

    当输入电压(ACDC_PSU_TEMP)为<VTL, OPA out is high. 时 OPA 的输出仅约为0.7V。 是因为 LM2903DGKR 不是 推挽比较器吗?

    我添加/填充 R1313 (请参阅下面的蓝色标记)。

    当输入电压(ACDC_PSU_TEMP)为<VTL, OPA out is high. 时 OPA 的输出约为3.3V。

    我们的原始问题:

    使用具有迟滞功能的同相比较 器、由于 OPA 的特性、输出是理想的电压 VCC。

    因此、ADC_PSU_TEMP 与 DK_3V3的等效阻抗为 R0507//(R0512+R0513)、因此为9.137K 欧姆。 它不是10K 欧姆

    当我们使用以下具有迟滞功能的反相比较器设计时、ADC_PSU_TEMP 与 DK_3V3的等效阻抗为 R0507:10K 欧姆。

    我们只希望有人能帮助我们进行检查和确认。

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    是的、在您提供的第一幅图像中、输出仅达到0.7V、因为比较器具有开漏输出、需要一个上拉电阻器才能正常运行。 请务必注意、使用上拉电阻器会略微影响您的迟滞网络。 查看这本有关设计反相比较器迟滞的最新指导手册 :http://www.ti.com/lit/an/snoa997a/snoa997a.pdf

    参考您之前的帖子、您可以在此应用中使用 TLV7031、以节省空间和成本。 很抱歉我以前没收到过这个消息。

    此致、

    Jonny