This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:VCA821 Rg 和 RF VS 增益

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA821, THS3491, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831224/vca821-vca821-rg-and-rf-vs-gain

器件型号:VCA821
主题中讨论的其他器件: THS3491VCA820

大家好、

  我的客户希望按如下方式使用该器件、Vs=+/-5V、Vppmax=2V、频率=30MHz、AVmax=40dB、 我们使用数据表的方程式、  

RG>385欧姆、RF<19.2k、因此我们在此应用中使用这两个值。 但是、当我使用 VG=2V、Vpp=1mV、正弦频率=30MHz 时、我无法在放大器的输出中获得波形? 请您分享原因吗?

  • 我们是否可以将此器件用作上述应用?
  • 如何获得 VG 和增益之间的关系? 当最大增益为40dB 时、我相信当 VG=2V、增益=40dB 时、当 VG=0V、增益=0dB 时。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    VCA821使用电流反馈样式架构、这意味着带宽与反馈电阻器的值成反比。 使用~20k 欧姆电阻器时、电路可能会将带宽降至所需速度以下。 我建议您按照数据表表2中的建议值 RF = 402和 Rg = 18来获得40dB 的增益。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     如果您选择 RF = 402且 Rg = 18、则最大增益将为40、而不是40dB。 请帮助建议此应用中的合适 Rg 和 Rf、或者如果您认为此器件不支持此情况、请帮助找到根本原因?

     我的客户的主要要求低于、 最大正弦频率为30MHz、最大输入 Vpp=2V、最大增益为100。 请再次帮助重新考虑该器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

      对此问题有任何反馈? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能这么做、  

    Rg 电阻器中的最大电流为2.6mA、输入电压为+/-1V 时、需要外部384ohm Rg、然后要获得40dB 增益、将射频值推至如此高的值、它将对 CFA 输出级进行带限。  

    有一次、我使用 Decomp VFA 输出级绘制了该产品的一个版本、该版本本来可以解决该问题、但从未去过任何地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       感谢您在此处的回复。 VCA821是否支持这种情况。 您是否有任何可支持客户要求的推荐解决方案?

    最大 正弦频率为30MHz、最大输入 Vpp=2V、最大增益为100。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您是否需要可编程增益放大器? 如果是固定增益应用、THS3491将满足您的电压范围和带宽要求。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

      我们在这里需要可编程增益放大器。 但在此  应用中、我们只需要1/10/100增益。 当输入信号频率为30MHz 时、我们需要增益=100。 您对如何实现此应用有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    如果您使用两个不同的增益电阻器来获得不同的增益、则可以使用 THS3491实现此功能、但您可能会从开关中获得一些增益误差。 否则、两级设计将能够轻松达到所需的增益范围。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

      感谢您在此处的回复。 我已经尝试过 VCA821/VCA820、这两个器件无法实现我在这里提到的功能。 TI 是否没有此类 VCA 来实现以下要求?

    • Vs=+/-5V、Vppmax=2V、频率=30MHz、AVmax=40dB;
    • 当频率为30MHz、AV=100时、输入信号应该大约为1mV;
    • AV=1/10/100足以满足此应用的要求;

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于此讨论已发送至电子邮件、我将关闭该主题。  

    此致、