This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021:与 TLV9001的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV822-N, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835009/tlv4021-comparison-with-the-tlv9001

器件型号:TLV4021
主题中讨论的其他器件:LMV822-NTLV9001

大家好、

我曾要求为 LMV822-N 提供一种更便宜的替代方案、并建议查看 TLV4021 比较器(+基准系列)、但我最近加入了 TLV9001IDCKR。

您认为 TLV9001IDCKR 是 TLV40x1系列的理想替代产品吗? 它有什么缺点吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    为了更好地回答您的问题、您的应用是什么? 对于不同的器件、始终会有一定的优缺点。 您是否计划将 TLV9001用作比较器应用?

    您需要的电源范围是多少? IQ? 输入范围?

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    此帖子将因不活动而关闭。

    此致、

    Jonny