This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:具有170Vpp 和放大器的功率放大器;2A 能力

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833833/opa462-power-amplifier-with-170vpp-2a-capability

器件型号:OPA462

客户正在寻找功率带宽为170 Vp-p @最小1MHz、最大稳定状态电流(SOA 范围内)为+/- 2A 的功率运算放大器。

OPA462符合除输出电流之外的大多数规格。

您对客户规格有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    首先要考虑的是这些输出条件所需的压摆率(SR)。 应用 SR = 2 π(f)(Vpk)、 所需的 SR = 6.28 (1e6)( 85)= 534 V/us。 OPA462 SR 的典型值为25V/us、因此它不仅仅是 SR 考虑因素的候选项。 TI 确实有压摆率远高于500V/us 的高速放大器、但它们不是像 OPA462这样的超高电压运算放大器。

      此 应用的特定要求 表明 需要一个真正的射频放大器解决 方案、该解决方案能够在1MHz 下提供85Vpk。 低电压高速运算放大   器可能用作驱动器、但随后将使用由射频器件组成的分立式双极或 MOSFET 功率输出级来开发高电压、高电流输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    您是否找到了满意的解决方案? 现在可以关闭这个 e2e 线程吗?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是 Prahlad 的要求、  

    您可以从 Apex 中查看 PA107、  

    https://www.apexanalogue.com/products/pa107.html

    我一直在对这个进行一些仿真、这里是一个要开始的 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../3343.PA107-gain-of-20-100V-step.TSC