This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:PWM 信号管理电流感测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225, INA240-Q1, INA128, SG3524, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828891/ina225-q1-pwm-signal-management-current-sense

器件型号:INA225-Q1
主题中讨论的其他器件:INA225INA240-Q1INA128SG3524INA240

你好

我使用的是 INA 225、但我认为我不知道将其与 PWM 信号一起使用。 作为 PWM 信号、该值处于调制状态、而不是峰值。 因此、我习惯了缺少一些知识。

那么、请告诉我、谁在海里读取该瓶子、您如何使用 INA225管理 PWM 信号。

感谢大家的帮助

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    由于输入的共模变化很大、并且交流 CMRR 通常随频率的增加而非常低、因此大多数放大器在 PWM 信号和输入方面表现不好。  由于 PWM 具有较大的压摆率、因此它包含极高频率的 CM 变化、这会导致某些放大器出现问题。  此外、您还需要放大器具有足够快的速度、以便在信号变化之前从 CM 快速变化中恢复。

    我建议查看 INA240-Q1、它具有一些 PWM 抑制电路。  需要考虑的两个波形图是共模抑制比与频率间的关系以及增益与频率间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier

    感谢您的留言。 有些人告诉我检查入口的 RC 滤波器、以便将 PWM 转换为直流电压、今天下午我将这样做。 我不想介绍的是、数据表中推荐使用 INA1225等产品来实现 PWM 电路的原因。 我不理解。  
    此致、谢谢  

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、  

    使用和输入滤波器时请小心、请查看数据表的第7.4.1节以及在输入端放置一个大电阻器时的增益误差。

    我理解为什么有人会将此器件推荐用于 PWM 应用、因为这是我们的一款高速电流感应放大器。  我想我错过了数据表上的那个部分。  您能告诉我您所指的是哪个部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier

    我在去之前已经解决了使用 RC 滤波器的问题、而不是 INA225、但由于封装 DIP、我已经更改为 INA128;

    如果我让 IN+悬空、并且我在 IN-上输入经过 RC 处理的信号、那么它会很好地工作。 不可相信、但就像这样

    如果您有一些解释、欢迎您。 下一次、我将比工程师更有法律意识、我通常会感到 IQ 为43..Smile

    祝你度过美好的一天!  

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我很高兴您解决了您的问题。  如果您有任何其他问题、请告知我们。

    如果您想了解更多说明、我想查看原理图以确保我完全理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier

    我希望你们进展顺利。

    我有一个坏消息。 如您所知、我有一个电流传感器电阻器、在100A 时提供35mV、在100A 时工作。 信号是1KHz 14V 或28V 的 PWM 信号,具体取决于它是汽车还是卡车(汽车)

    我使用 INA128、INA 225和301创建了相同的电路、但我决定使用 AD627。 出于未知原因,并且是同一个电路(我有一个 IC 支架,我用 开关替换 IC),当我增加电流值时,TI 部件根本不会反应。

    AD617的缺点是电压范围,但我可能会找到解决方案。

    如果您对 TI 器件没有反应有任何了解、请告诉我、这真的很奇怪。 电路是直接的、意味着非常简单。 我放置 AD627、起作用、当我移动时、我放置任何 TI...nothing 移动。。增益电阻器或输入也正常。

    此外,我必须用 SG3524来管理一些东西,但我相信这不是一个有意义的问题。 否则、请告诉我。

    此致、并有一个星期的结束时间

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我仍会指导您使用具有 PWM 抑制功能的 INA240。 该器件用于处理 PWM 信号的 CM 快速变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vincent HURET"]如果我让 IN+悬空、并且我在 IN-上输入经过 RC 处理的信号、则效果会很好。 不可接受、但就像[/报价]

    原谅-但留下如此严重的输入引脚"悬空" (现在/现在)被视为"接受的做法?"   希望此用户声明已"逃避供应商通知"-不建议采用此做法(允许输入密钥)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1、

    我错过了输入悬空。  我可能已经看到问题得到解决并继续讨论。

    文森特

    请向我发送原理图、以便我更好地提供帮助。  此外、我仍然建议使用 INA240。  此外、请详细说明您正在使用的输入函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、谢谢

    我将听取您的意见、并尝试找到 INA 240进行检查。  

    为了更好地工作、我使用 AD627获得了最佳结果、但电压范围对我来说太短了。 不过、它提供了一个有关我需要的规格的良好示例。 关于原理图、设计非常简单。  

    对于200A、分流电压为75mV、我需要在50A 和100A 时进行调节

    PWM 频率为1KHz、不是很高、但到目前为止 INA 225和301是"盲"的...

    感谢 Javier 的帮助、我将向您介绍 INA 240

     E.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    因此、您将使用 AD627来测量375µΩ Ω 的分流电阻器两端。  您是否使用该输出来帮助调节?  我想知道您是如何连接它的、而不是使用其他不适合您的 INA 器件。   

    您提到的另一个 INA 器件应该为您提供一些结果、而不应该是那么糟糕。  我知道 INA240也应该更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier。 我已经订购了将从 Mouser 获取的 INA240。 我只有一个问题、它与增益有关。 当我准备好数据表时、我不太清楚。 即20V/V;

    我的信号来自50 A 分流器(0、01875 V betwwen in-1和 in-2)和100 A (IN1和 in-2之间为0、0375 V)。  

    此外,我应该得到什么输出电平?

    电源为5V。

    真的不是很清楚。  

    如果找到我在实验室中所处的位置、我会将其与 AD627、AD626和 INA225进行比较。 微笑

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    因此、我们为 INA240提供了不同的增益选项。  如果您将基准引脚连接到 GND、则 INA240A1的增益为20时、50A 的输出将为375mV、100A 的输出将为750mV。  您可以考虑其他增益选项之一、具体取决于您在输出端需要的满量程。  根据您使用的 INA240增益型号、我已经完成了一个预期结果表。  一个版本不是增益为200的选项、因为输出电压高于允许的最大电源电压。

    器件

    电流输入(A)

    Rshunt (µΩ Ω)

    Vshunt (INPos-InNeg)(mV)

    增益(V/V)

    输出电压(V)

    INA240A1

    50

    375

    18.75

    20.

    0.375

    INA240A1

    100

    375

    37.5.

    20.

    0.75

     

     

     

     

     

     

    INA240A2

    50

    375

    18.75

    50

    0.9378.

    INA240A2

    100

    375

    37.5.

    50

    1.875

     

     

     

     

     

     

    INA240A3

    50

    375

    18.75

    100

    1.875

    INA240A3

    100

    375

    37.5.

    100

    3.75

     

     

     

     

     

     

    INA240A4

    50

    375

    18.75

    200

    3.75

    INA240A4

    100

    375

    37.5.

    200

    7.5.


    现在、您要将我们的电流感应放大器与仪表放大器进行比较。  它们略有不同。  本培训视频对此进行了介绍