This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3121:短路保护

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3121, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834983/ths3121-short-circuit-protection

器件型号:THS3121
主题中讨论的其他器件: THS3491

我正在尝试验证该运算放大器的输出端是否存在内部短路保护。 我们将其用于每秒脉冲数(20us PW)、但对短路保护有要求。

目前、我们仅限制通过电阻器的电流、并将电压输出加倍(20Vpeak 进入100 Ω 负载、其中50个是串联的、用于在发生短路时限制电流)。 但是、由于其他因素、我们会遇到上升时间方面的问题。

为了缩短上升时间、我们需要移除串联电阻器、并将运算放大器直接接入50欧姆负载、达到10Vpeak。 但是、这意味着不再有串联的限流电阻器。 那么、我想知道运算放大器是否能够处理短时短路、或者它是否没有能力处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    没有多少高速 CFA 器件在输出级中包含有源短路保护电路-我想 THS3121不是因为数据表中没有提到短路保护、  

    新型 THS3491具有大约600mA 的有源保护功能和热关断功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    正如 Michael 在前面所说的、我们很遗憾在高速产品目录中没有很多具有短路保护的器件。 通常、我们期望器件上有负载。  

    此致、