This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2211IDBVR

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2211, TLV7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831511/tlv2211idbvr

主题中讨论的其他器件:TLV2211TLV7211

 TLV2211IDBVR 和  TLV2211CDBV 之间的区别是什么。两个器件型号之间存在一个差异、仅在给定的数据表中存在该温度差异。 是否有任何其他技术详细信息?

当我们使用  TLV2211CDBV 器件型号 IC 时、我们的电路执行正确的任务、但当我们使用  TLV2211IDBVR 器件型号 IC 时、会出现加热问题。 因此、请提供任何可用的解决方案、然后帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binal、

    数据表额定值和器件符号是唯一明显的差异。 "加热问题"与额定温度或器件符号无关。  请提供有关性能结果差异的更多信息。 波形和局部原理图会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。
    问题是当我们使用 VACC 符号 IC 时、我们的电路可以提供完美的价值、但当我们使用 Vaci 符号 IC 时、出现了加热问题。根据您的应用选项、符号 IC 与工作用途相似。
    请查找随附的 SCH 并尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binal、

    "加热问题"是否描述了 TLV2211封装的温度或其他内容?

    这是否仅发生在一个"Vaci"样品或多个样品上?

    电路中唯一的"指示"标志是输出似乎进入了连接器。 这增加了 TLV7211出现 ESD 或 EOS (静电放电、电气过载)的可能性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我们不理解第一句、请 详细说明。

    温度达到85至100 摄氏度左右。 它会在所有 Vaci 样本 IC 中发生。

    我们已经检查了 ESD 或 EOS 中是否没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我们是否可以拨打 Skype 电话或致电此 IC 解决方案、因为我们的研发工作正因此问题而延迟? 如果可能 的话、我们在周一打电话、以便我们能够为研发工作找出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binal、

    我将再次解释"第一句"。 我不知道"发热问题"是什么意思。 这是否意味着运算放大器在运行时变热?   

    正常运行和异常运行的几个节点处的电压测量或波形将非常有用、应在任何电话会议之前发布、以便我有时间研究数据。   

    有用节点 [U4B 引脚7、U2引脚1、OP1引脚1、VR1引脚2、U2引脚4]

    断电时、测量 OP1引脚1和2上的电阻。  正常情况下为22k;如果良好电路板上的电阻不为22k、则将仪表上的电阻范围更改为22k、然后检查电路板是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我们测量了 VDD+(引脚编号5)和 VDD−/GND (引脚编号2)之间的电阻。

    案例1 (使用 Symbol VACC/部件号的 PCB TLV2211CDBV):测得的电阻以增加的方式增大到兆欧(这是一个工作正常的 PCB)

    案例2 (使用 Symbol Vaci/ 部件号不能使用 PCB) TLV2211IDBV ):测得的电阻为82千欧(这是加热问题 PCB)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binal、

    我将在实验室中尝试您的测试。 我需要订购样片器件才能进行此测试。 如果他们很早就到了,我可以在星期五去尝试,否则那将是星期三。  电源可能是其他板载电路所共用的、因此不确定82k 是否来自 TLV2211

    温和地提醒我、我在上一篇帖子中的问题没有答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我们订购了两个器件型号 IC 并在 PCB 上进行了测试。两者都正常工作。

    在过去的订单中、我们订购了300 TLV2211IDBVR IC、但单个 IC 甚至无法正常工作、因此该插槽中存在 IC 制造问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binal、

    我使用 DMM 检查了我的样本、结果是"过载"电阻。 我还运行了电源电流与电源电压间的关系检查。

    未观察到差异(重叠曲线)。 电源电流与电源电压间的关系。