This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:IS 和 VG 引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829148/xtr111-is-and-vg-pin

器件型号:XTR111

大家好、

使用 XTR111时、引脚2 (IS)和3 (VG)的定义不是很清楚、它们是如何工作的以及它们输出的信号。 这两个引脚的输出信号波形是什么? 请帮我澄清一下。 提前感谢您

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请按照数据表第13页中的引脚说明操作:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    非常感谢您的回复。

    我还有另一个问题:

    XTR111的 SET 引脚(__LW_AT__引脚7)对地短路或开路会造成什么损坏? 内部是否有限制保护电路? 它的实际输出如何变化?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    Rset 设置电路的跨导。 按照第1页的公式:Iout = 10 (VIN/RSET)。

    如果 RSET 保持开路、Iout 将变为0。

    希望这会有所帮助。

    Tamara