This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA207:用于 GPS 的低噪声放大器

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831037/opa207-low-noise-amplifier-for-gps

器件型号:OPA207

你(们)好。

我正在搜索专门用于 GPS 应用的 LNA。 TI 是否有专门为此目的而设计的器件?

期待您的回复。

谢谢、
Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zain、

     我相信 GPS LNA 是具有千兆赫兹带宽的固定增益放大器。   我们的精密放大器产品中没有这样的放大器 、因为 带宽最高可达50MHz。

    高速放大器产品组具有增益带宽高达数千兆赫兹的运算放大器、但我不确定它们是否适用于 GPS LNA 应用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    我们有 TRF37X35和 TRFX37系列增益块、它们应该适合于 GPS 应用。

    请注意、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。 这些放大器确实可用于 GPS 应用。 但是、客户正在寻找一款具有集成 SAW 滤波器的更专业器件。 此应用还需要极低的噪声系数(<2dB)。 我相信我们没有这样的东西。  

    此致、

    Zain