This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:GND 断开时、窗口比较器输出为高电平

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835052/tlv1702-q1-window-comparator-output-is-high-when-gnd-disconnected

器件型号:TLV1702-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1702

上述电路旨在满足以下要求:

1.当 LED 正常时,Fout 较高

2. LED 未能打开时的低 Fout

3. LED 短路时的低输出电压

4、VCC 断开时输出低电平

5、GND 断开时输出低电平。

高信号对应10V 或更高、低信号对应小于5V

上述电路能够满足所有1-4的要求、但是、当接地断开时、它读数为高12V 信号。

当 GND 断开时、需要进行哪些更改才能使其变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reddy

    假设您说的是 LED 的 GND 断开、而不是 TLV1702的 GND。  在这种情况下、断开到 LED 的 GND 将相当于 LED 为开路、比较器的输出将为低电平。  但是、如果您也断开 TLV1702的 GND、则输出将为高电平、因为比较器需要 GND 才能正常工作。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路已在 PCB 上、它进入面板安装指示灯12V 的内部。

    断开黑色导线会将接地端与 LED 和运算放大器断开。

    在这种情况下、要求是不输出信号。

    因为它是集电极开路输出、所以我在接地断开时读取的电压为12V。

    您是否可以建议进行修改以解决此问题?

    如何使用推挽式比较器? 还是向输入或输出端使用 PNP 晶体管? 以在 GND 断开时使输出为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reddy

    很抱歉耽误您的时间、但我们昨天在美国休假。

    我会在 fout 和连接到的 fout 之间连接一个 p 沟道 MOSFET。  MOSFET 的源极将连接到比较器的输出。  栅极将连接到 GND 连接点、漏极将是从电路板流出并成为新的 Fout 节点的导线。  我还会在源极和栅极之间添加一个电阻器、以确保在未连接 GND 时 P 沟道 MOSFET 保持关断状态。  在存在 GND 的正常运行情况下、P 沟道 MOSFET 将像一个低阻抗开关。  然而、当 GND 断开时、MOSFET 将看起来像一个开开关。

    希望这有助于解决 GND 线断开时没有输出的问题。

    卡盘