This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:原理图审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831965/ths7372-schematic-review

器件型号:THS7372

大家好、

正如我之前提到的、我们的客户希望将 THS7372用于以下应用:

请帮助检查此原理图是否可用:

FHD1/IN 和 FHD2/IN 连接在同一电源中。

2.将"RCAM_OUT"和"CVBS OUT+"连接到 CVBS/输出。

3.请帮助检查阻抗匹配是否有任何问题

4.未使用的引脚连接。

5.任何其他

非常感谢!

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    终止看起来不错、 但我对命名有点困惑。 如果连接了 CVBSOUT+和 RCAM_OUT、则引脚1、14、9和10看起来会短接在一起。 是这样吗?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    很抱歉、出现错误、请查看下面更新的功能块和原理图、非常感谢。  

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 CVBS OUT 通道、两个输出端接至另一个75欧姆(每个输出总共150欧姆)吗? 在这种情况下、仅通过一个连接、输出负载将略高于典型值、并可能导致一些性能下降。  

    此致、