This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:LF398S8的采样保持电路不工作

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LF398-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834565/lf398-n-sample-and-hold-circuit-with-the-lf398s8-is-not-working

器件型号:LF398-N

大家好、

我正在使用 LF398S8采样保持放大器、并尝试向其提供0-10V 范围内的模拟信号、使 Sah 应保持逻辑低电平并采样逻辑高电平。

我为其提供所需的+/-15V 电源电压、并每5秒更改一次我在引脚8上连接的逻辑输入 逻辑高电平为5V。

引脚7接地、引脚6上使用10nF 电容器。 作为模拟输入、我使用5V 进行测试。 但是、一旦我开始为它提供我的逻辑输入。 输出始终保持在大约-14V。

有人能告诉我、我的电路出现了什么问题、或者我使用的 Sah 不是这个应用的正确答案吗?

我期待能得到任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    LF398-N 在  应用中通常是直接采样保持。  您的电路 说明 听起来像是 一个基本应用、但如果您可以提供电路原理图来显示电源、输入信号、逻辑输入信号和输出负载、从而为我们提供更多信息以供使用。

    请注意、LF398S8不是由 TI 生产的、而是由我们的竞争对手之一生产的。 您可能希望咨询他们的应用团队、因为 他们在应用设备时可能会提出建议。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我使用的电路与数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf198-n.pdf 第一页 上的 Sah 电路相同。

    对于模拟输入、我将通过波形发生器生成 sin 0-5V、周期为5秒。

    对于逻辑输入、我将生成逻辑低电平= 0V 且逻辑高电平= 5V 的矩形信号、该信号每2.5秒变化一次。

    通过电源提供 V+= 15V 和 V-=-15V 电压。

    首先、我打开电源电压、并且我的输出噪声在+/-0.7V 之间。

    (在此期间、引脚3接收到-14V 的电压。)

    之后、我打开模拟信号、没有任何变化。

    n`t、只要我打开逻辑信号、输出就会跳至-14V、并且无论逻辑信号或模拟输入发生变化或 被关闭、输出都会不再发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过相同的应用、方法是先打开模拟输入信号、然后再打开具有相同结果的供电电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    如果您可以提供 LF398-N 电路的原理图、其中显示电源连接、输入源、输出负载等、这将非常有帮助 尽管您已经详细介绍了您的设置、但我们始终可以更轻松地从原理图中进行工作。

    您提到 过您专门使用 LF398S8。  您是否有另一个可以在电路中测试的电路? 您是否有可在电路中测试的 TI LF398-N?  您是否可能有故障 LF398器件?  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程