This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:使用单电源、CAN#39;不能正常工作。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830612/lmh6401evm-use-single-power-supply-can-t-work-well

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH6401

使用双电源、VS++2.5V、VS-=-2.5V、在此电源条件下、LMH6401可正常工作。 但是、如果使用单电源、VS+=5V、VS-=0V、在这个电源条件下、LMH6401无法正常工作。输出就像 PD 引脚被设置为高电平一样、我确保它设置为低电平、我没有在 JPD 上安装跳转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsen:  

    只是为了澄清、当您使用单电源时、断电引脚被拉低? 是这样吗? 此外、当使用具有单个5V 电源的器件时、VOCM 引脚的值是多少?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我只是将 JPD 断开。 因为我发现 PD 引脚在数据表中有一个内部下拉电阻器。 在双电源条件下测试时、我将 JPD 保持断开状态。

    当我使用单个5V 电源时、我没有测量 VOCM 的值、也没有为 VOCM 提供额外的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsen:  

    您如何测量放大器的输出? 当您在单电源上使用它时、默认情况下输出将偏置为2.5V 共模。 如果您使用接地参考测试设备、则这可能是一个问题。  

    此致、