This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4281:用作比较器?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830495/ths4281-use-as-comparator

器件型号:THS4281

您好!

THS4281在输入端是否具有反并联二极管? 它可以用作比较器吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    THS4281的最大差分输入电压为2V。 根据您的电源电压和阈值、您可能可以将其用作比较器。 但是、与专用比较器器件相比、它的输出恢复时间较短。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    差分输入将小于+/-2V、电源将为12V 或3.3V。 这是否起作用?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    是的、这应该起作用。 但是、您应该预计输出将需要一些时间才能从饱和状态恢复、并且不会出现迟滞。  

    此致、