This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:LMH6559原理图

Guru**** 2569855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835019/lmh6559-lmh6559-schematic

器件型号:LMH6559

非常感谢 Sean 回答了有关 LMH6559典型原理图的最后一个问题。但我仍有一些问题。

同轴电缆如何连接到带有红色标记的1、2、3交叉处的导体?   是否要剥离同轴电缆的绝缘盖并露出铜导体、连接同轴电缆的铜导体和传统导线?

2. VEE 出现在哪里? 是否只是直接从引脚5进入而不经过其他组件或导体?

                    同轴电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、同轴电缆的末端有一个 SMA 连接器、您可以将其拧到安装在 PCB 上的连接器上。 然后、将屏蔽层以电气方式连接到电路板的接地层。 同轴线的内部信号布线通过 PCB 布线到达放大器。

    在本例中、Vee 为接地。 它可以连接到最近的可用接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,你的回答很清楚!

    但关于第二点、我仍然感到困惑。

    如果传递的信号为正负(±5V)、则 VEE 应连接到-5V ~-6V、那么该电路结构是否仍然适用? 如果没有、改进的方法是在不接地的情况下将引脚5连接到电源?

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于+-5V 信号、您应该将 Vee 连接到-6V 而不是接地。