This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:最大 无电源电压的+和-引脚上的输入电压

Guru**** 2588675 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834502/ina186-max-input-voltage-at-and---pins-without-supply-voltage

器件型号:INA186

您好!

当不提供 ina186时、输入引脚(+或-)上是否允许有电压?

Thx

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您使用该论坛提出问题?

    您是否意味着电源引脚都悬空? 还是仅 VS?  或所有驱动至0V 的引脚。

    如果电源引脚为0V、则只需确保输入引脚不会超过输入输入上的 Absolte 最大额定值。  对于浮动电源、我需要对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    引脚 Vs 和 GND 都不是0伏(为了省电)。

    在 IN-和 IN+处、我将具有24V 电压

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请原谅延迟。  这是可以的、因为该器件不会超过输入端的应用最大值。