This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找航天级 TIA

Guru**** 2814365 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP, THS4520, LMH5401, OPA855, LM119QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832438/looking-for-space-grade-tia

主题中讨论的其他器件:LMH5401-SPTHS4520LMH5401OPA855LM119QML-SP

您好、HiRel 团队、

我正在寻找航天级跨阻放大器。 在电气参数方面、MAX3658A 看起来不错、但我也需要辐射性能。

此致

Dmitry Tcholovsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3658是一款用于串行数据接收的 OC-X 型数字瞬变型器件-这正是您真正想要的器件、还是一款模拟型互阻抗器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我需要驱动高达1Gbps 比特率的高速光电二极管。

    此致

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、

    我们的航天产品系列中没有专用 TIA、您也看不到许多商用 TIA。 您可以配置标准运算放大器、在本例中、也可以将全差分放大器配置为跨阻放大器。 此博客文章介绍了基本连接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2013/10/25/how-to-build-a-tia-circuit-using-fully-differential-amplifiers

    为此、最好使用 LMH5401-SP。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    很高兴见到你。

    我们去年1月在德国举行的会议:我记得您有一些关于 TIA 的计划。 请告诉我、您需要 NDA。

    LMH5401-SP 为我的应用寻找超性能。

    此致

    Dmitry Tcholovsky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还了解到 Xavier 的2013 e2e - THS4520电路看起来是错误的-非信号端的1uF 将会使这种情况变得混乱-其中的王看起来是正常工作的、  

    更有意义的是、它与二极管侧匹配、这是该 e2e 中曲线的样子、因此我怀疑电路已更改为此以绘制该图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH5401可能不会过压  

    源电容?

    2.所需增益?

    3.您能否将1Gbit 映射到带宽要求

    同样、这确实听起来像是您在执行光学数字通信要求- ocx 放大器是互阻抗+比较器、可用于差分器件-本质上是数字输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可能是关于应用程序的正确选择:)

    电容:1-3pF

    增益:我的光电二极管可提供高达5uA 的电流、我需要~250mV 的输出信号。

    使用 Maxim 580MHz 带宽时,我的带宽约为650mbps。现在可以了。  正在寻找 HiRel 解决方案。

    此致

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是50kOhm 的增益、假设 FDA 寄生条件下的最大值为4pF、则噪声增益零点大约为800kHz。 要获得600Mhz 闭环巴特沃斯型、需要4.5e14Mhz 的 GBP。  

    如果我这么做、您可能需要两个级、其中 OPA855前端具有1k 欧姆互阻抗增益、但下一个50V/V 增益(假设1GHz)也不会是一个级。  

    同样、这可能是一个从跨阻级输出的低得多的模拟信号、然后是一个比较器、将其转换为该差分250mV 数字输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以选择不同的选项。 我正在寻找 HiRel TIA、并将根据该选择周围的芯片。

    此致

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的应用受限于太空应用级、那么应用解决方案就不会实现-可能应该与达拉斯的 HiRel 小组讨论。  

    1.它们是否有快速单输入到差分输出比较器

    2.是否计划将 OPA855升级为航天级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这里是 LMH5401的起点-使用商业 GBP、我只能获得如此大的增益来提供大约600MHz GBP -我不得不猜测差分输入 C 上的值为1pF、未指定、这种仿真表明它比该值高一点、 这仅显示约678欧姆的增益、因此0至5uA 的输出将仅为3.3mV。  

    这里是100Mhz 时+/-2.5uA 的样子  

    在噪声方面很困难、到1GHz 的 SNR 仅为14dB

    总输出噪声(我认为是 RMS)也相当高-最终需要一个1GHz 的 Sharp 滤波器来实现这一效果、如果是、这将是1.8mVpp 噪声6X 峰值系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../LMH5401-transimpedance.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、

    很抱歉、我的回复延迟了、希望大家都好。 是的、我们讨论了为航天通信发布高速 TIA 的可能性、但我们目前没有任何器件能够满足您的要求、并且目前的发展蓝图中没有任何内容。 我们用于航天领域的最快比较器是 LM119QML-SP、它的延迟为~30ns、因此对于您的应用而言、它会太慢。  

    我们拥有的最佳解决方案是在 TIA 配置中使用 LMH5401-SP、然后使用另一个 LMH5401-SP 来提供所需的增益。 虽然带宽看起来会过大、但当您考虑寄生电容和 Michael 所需的增益时、很难达到目标、并且在单个级中无法实现。 请注意、Maxim 器件还集成了 TIA 之后的第二个电压增益级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zak。

    此致

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、MAX3658输出一个差分数字信号-第二级在内部更像一个比较器。 如果您想在 LMH5401-S 之后添加航空级比较器、请查看 AD8561S