This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:高电压直流比较器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834549/lm393-high-voltage-dc-comparator

器件型号:LM393
Thread 中讨论的其他器件: TL431

你好!

我正在尝试设计一个比较器电路、用于使用 LM393监控电机控制器的直流链路电容器(Vdcl)上的电压。

比较器的输出应在 Vdcl=60V DC 时变化、Vdcl 的最大值为85V DC。  

我们将从12V 电池获取电源。

有许多运算放大器可用、但输入电压范围非常低、因此需要采用分压器电路、但我不确定它将如何影响 HV 电路。

此外、电压 Vdcl 介于 HV 的两条线路之间、但比较器的输入是单端的。

因此,我想知道:

  • LM393是适合应用的选择还是有更好的选择?
  • 简单的分压器布置是否会影响 HV 电路的其余部分?
  • 如何将该双端 HV 电压用作比较器的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashwat

    我认为我们有多种不同的比较器可满足您的应用需求。 要回答您的问题:

     1. LM393是适合应用的选择还是有更好的选择?

    • LM393可能适用、但请注意、其输入共模范围限制为 Vcc -2V -在您的情况下、这意味着您的输入信号可以从0摆动到10V。 请注意、只有比较器的一个输入必须处于该共模范围内、器件才能正常工作。  要了解是否有更好的选择、您是否知道比较器信号的输出将执行什么操作? 您是否希望在 IQ、速度、输入失调电压方面满足特定限制?

    2. 简单的分压器布置是否会影响 HV 电路的其余部分?

    • 保持较小的电阻分压器值将导致比较器输入偏移的误差更小、但会导致更多的功率耗散。 较大的电阻值会降低比较器的精度、但会降低功耗。

    • 我们要使用的一般准则是为比较器的输入设计电阻分压器、以验证通过电阻分压器的电流是否至少比比较器的输入偏置电流高100倍。 这通常足以最大程度地降低功率耗散、同时仍能提供准确的结果。

    如何 使用该双端 HV 电压作为比较器的输入?

    • 您可以将 Vdcl 的差分信号馈送到差分放大器、并通过将馈送到比较器输入端的电阻分压器馈入放大器的输出。 阈值电压可以来自 Vcc 的电阻分压器。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、

    感谢您的快速回复。 我想使用三个比较器的输出作为具有典型输入电压范围的或门的输入。

    我没有任何速度或节能方面的考虑。

    此外、我想问、什么更好地获得基准 分压器或齐纳二极管电阻器电路的电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的电路中已经有固定电压源、那么电阻分压器是创建基准的最经济高效的方法。  但是、如果您没有固定基准、则可以使用齐纳二极管或 TL431等器件。  如果使用电阻分压器、建议将电阻器保持在几十千欧的范围内、以便输入偏置电流不会影响基准的精度。  这实际上取决于您的精度要求。

    卡盘