This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:请求获取有关扩展温度范围的温漂图/数据

Guru**** 2985870 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832731/lm2903-request-for-offset-drift-plots-data-on-extended-temperature-range

器件型号:LM2903

您好!

对于 LM2903的偏移漂移编号、是否有任何可用的资源可供参考? 终端设备可能会承受 -40°C 至100°C  的温度范围、因此、如果有雪崩、则希望获取其信息。 谢谢。

供参考的是 LM2903数据表第6.8节

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我正在检查我们是否有一些最近的数据。 我应该在周一之前为您准备一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    Paul 在寻找相关数据进行共享时遇到了困难、但他将在下周初回来跟进。  我认为我们最好将此帖子脱机、因为这项工作更耗时。  在关闭并使其脱机之前、我要添加一点、即大部分偏移是初始器件不匹配。  失调电压不会随温度的变化而显著漂移。  因此、如果客户要在25°C 时进行某种校准、他们将会在时间和温度范围内拥有非常可靠、稳定的电路。  这些器件是晶体管数量极少的非常简单的器件、这是温度漂移不大的原因之一。

    感谢您对这个问题的耐心等待。  我将向您和 Paul 离线发送一封电子邮件。

    卡盘