This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:tlv316作为比较器

Guru**** 2504955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834895/tlv316-tlv316-as-comparator

器件型号:TLV316

早上好、

我想使用 TLV316运算放大器作为比较器、而不是查找具有推挽输出的比较器。 我的电源电压为5V、输入共模电压范围为0V 至4V、所需的输出约为5V 或0V、具体取决于两个输入之间的比较。

如果我以  这种方式配置该组件、是否存在一些预防措施或关键问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    是的、您可以使用 TV316作为比较器。 以下是一篇关于将运算放大器用作比较 器的博文:e2e.ti.com/.../op-amps-used-as-comparators-is-it-okay。  

    运算放大器可用作比较器、但请注意、改用比较器可实现更好的性能。 如果您有兴趣、请访问我们的比较器产品系列的链接: http://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html

    此致、

    Bala Ravi