This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:使用 LTSPICE 进行仿真

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832354/lm7171-simulation-with-ltspice

器件型号:LM7171

您好!

我下载了 LM7171提供的 SPICE 模型、并希望在 LTSPICE 中使用该器件进行仿真。

所提供的模型不适用于 LTSPICE。

首先、我必须稍微修改文件的格式、以便 LTSPICE 能够识别 PIN 名称。

它允许我运行仿真、但结果是不可能的。 它显示了正电压电源和同相输入(100安培)的巨大电流消耗。

我的电路是一个非常简单的跟随器电路、任何运算放大器都能像这样工作。

下面是测试仿真以及我使用的仿真文件和库的概述。

e2e.ti.com/.../LM7171-test-simulation.7z

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joesph:  

    遗憾的是、我无法评论在 LTSPICE 中使用我们的一种模型的具体细节。 不过、通常情况下、如果您遇到引脚分配问题、最好检查 LM7171 SPICE 文件中的引脚分配、如下所示。  

     3   2   4   5   6
    +IN -IN  V+  V-  OUT

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我知道您不应该为竞争对手的仿真器提供支持。

    不过、该 SPICE 模型是等效电路的代码版本。

    您能否为我提供此电路的屏幕截图、以便我可以自己制作一张?

    对于引脚分配、我实际上已经注意到了这一点、但我的符号和 SPICE 模型似乎具有一致的引脚分配、因为我尝试使用易于读取的名称(INP、INN、Vp、Vn、OUT)重命名引脚(2、3、4、5、6) 仿真结果完全相同。

    提前感谢您的友好支持。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Joseph 有很多关于将模型导入 LTSpice 的信息、就像这样

    http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_4.htm

    您还可以观看一些视频、  

    Yahoo 上还有一个非常大的 LTSpice 用户组、  

    https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF5qzmtQR1_eExHHqpXOTKRSn_cWitVVu3yeOi1EYWHjaJ0VLEcJxvqGyD6wPHtkwZcmhIrJs5w5aorYsfrZCgvKTqggNJ2ZpJ2c7dQFLmY9VEpJ6kRcgabqwmaIwZ_zd1iCp-Zxev3w-q50UBGOKqoWc_QRHmSAWiPjSuzEZNab

    但实际上、TINA 更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我知道该模型适用于 LTSpice。

    请记住、它是模型.SUBCKT 头节点的*顺序*、而不是导入到仿真器时的名称。 仅重命名节点不会更改其功能。

    在.MOD 文件内随机重命名标头名称实际上会中断模型内的节点链接。 所以不要这么做。 如果您编辑了.MOD 文件、请将其替换为新文件。

    确保"引脚表"符号中的引脚顺序正确。

    在1到5之间、它应该是:IN+、IN-、V+、V-、OUT。 确保"名称"(符号引脚名称)与"SpiceOrder (SpiceOrder)"(型号.SUBCKT 接头中的节点位置)匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢你的帮助。 我的问题似乎实际上只是由于您提到的引脚顺序。

    现在我能够模拟 TI 的 IC:)

    此致、

    Joseph