This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LP5036EVM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834344/usb2any-lp5036evm

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LP5036EVM

你好

我已通过 USB2ANY 接口将 LP5036EVM 模块连接到笔记本电脑。

我能够使用 LP50 EVM 工具设置评估模块中的 LED。 现在需要能够连接 C 程序。 我在 C:\Program Filesxxx\LP50\node_modules\ti-usb2any 文件夹中看到了 USB2Any_xxx.h 文件的位置。

是否有演示如何初始化、设置和使用 C 程序中的 LED 的示例代码? 许多链接似乎建议了 USB2ANY SDK 中的示例代码,但我无法看到任何此类 SDK。

请帮助。

谢谢

Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    我认为这是重复的主题、Charles 用另一个主题回答了您的问题。 我将首先关闭这个。 如果您有任何其他问题、您可以在此主题中回答。 谢谢。  

    BR、

    吴君