This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:将 BUF634替换为新的 BUF634A。

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834218/buf634-replacement-of-the-buf634-with-the-new-buf634a

器件型号:BUF634

您好,团队,  

您能不能帮助我了解在将 BUF634替换为更新的 BUF634A 时、我需要关注哪些关键问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schreenidhi、

    它的 IQ 较低、因此您可能会看到 THD+N 稍高、但所有基本原理实际上都非常相似。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我之前已经回答过这个问题、但它没有出现-无论如何、可能会在晚些时候出现- BUF634A 可能是旧版本的流程升级、速度有点快、90kHz 在该首页图中意味着什么?  

    此外、这些复合电路始终具有低相位裕度的风险(第9.2节讨论了这一点、但并非最终)、简单地说、运行该仿真显示了映射到29度相位裕度的6dB 峰值(本文中的图2)。 此外、我必须假设这是高电流(快速模式)、但该模型不包含该连接?  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、 BUF643A 是 SOIC 封装的引脚对引脚升级版、在功能上与 BUF634完全等效。 因此、在将原始 BUF634替换为更新的 BUF634A 后、您不会丢失其应用中的任何功能。

    如果您的主要考虑因素是高压摆率、高带宽和低静态电流、那么切换到较新的 BUF634A 将为您带来全部3个好处。  

    µs、您应该将旧 BUF634替换为新 BUF634A 的3个 µs 是、我们能够提高压摆率(2000V/μ s -> 3750V/μ s)、最大可选 带宽(180MHz -> 210MHz)并降低功耗(15mA- 大于8.5mA)的电流。

    通常将缓冲器用作精密放大器的前端有助于提高输出电流驱动能力、BUF634的低 Zout 将帮助您驱动更高的容性负载、而不会出现稳定性问题。 将较高热的 IC 与精密器件去耦可以实现更高的精度、因为精密放大器现在不会漂移。

    独立使用 IT 也是客户希望从 DAC 或放大器的输出中提高驱动强度的常见用例。

    如需更多信息、请查看数据表 的应用部分图38图44。  如果您在此处看不到您的应用程序,我很乐意展示您的应用程序的性能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    90kHz 是音频精度在我进行测量时配置的测量带宽。 我始终在 THD+N 图中包含测量带宽、因为它告诉读者:

    测量中集成了多少噪声

    2.测量中包含多少谐波

    我经常会看到在22kHz 测量带宽下绘制的 THD+N 图。 如果基波为1kHz、则情况良好。 但是、当扫描到~5kHz 以上的频率时、该测量带宽显然太窄。 基波的谐波现在超出测量带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、  

    当然、THD+N 应该是 AP 线索。 这对于缓冲器来说很有意义、因为您无法使用为运算放大器类型产品开发的更复杂的方法。 不要在点噪声和 HD2 +HD3扫描较为常见的高速器件中看到太多的 AP 生成的图。 所以首页显示了大于200MHz 缓冲器的 THD +N 到20kHz -显然是音频间距。