This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393-Q1:VCC=5V 时的共模输入电压范围、全温度范围(-40C ~ 125C)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834363/lmv393-q1-common-mode-input-voltage-range-at-vcc-5v-full-temperature-range--40c-125c

器件型号:LMV393-Q1

大家好、团队、

我的客户考虑在汽车应用中使用 LMV393-Q1。
因此、该团队希望了解 VCC=5V 且整个温度范围(-40C ~ 125C)下的 VICR (共模输入电压范围)规格。
因为 LMV393-Q1数据表仅在25°C 温度条件下具有此规格。 请回答我客户关于 VICR @ VCC=5V 和-40C ~ 125C 温度范围的问题。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dy、

    遗憾的是、我们没有任何有关 VICR 过温的信息可供分享。  

    只要输入之一在整个温度范围内保持在 Vcc -1V 以内、器件就会正常工作。 温度系数仅为5uV/C、因此在温度范围内、共模的影响不应超过额外的200mV (典型 VICR = VCC - 800mV)。

    确保不违反任何其他 ABS。 器件的最大额定值。 所有引脚只能接受高达5.5V 的电压、而输入引脚(IN+/IN-)可以差动接受5.5V 的电压。  

    此致、

    Jonny